结果:找到"单片机 STC51 STM32 STM8 飞思卡 ARM等开发",相关内容1000条
  • 承接软硬件嵌入式开发
  • 承接各种软硬件嵌入式方案,可根据客户需求做定制化设计,在某集团大公司设计过X86电脑主板、显卡等各种高速多层板。曾开发过ARM、STM32、51单片机、开关电源、PD氮化镓、车载等多种产品,多年老工程师经验,有意可联系VX:A279263496,谢谢!
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 软件 硬件ARM嵌入式、STM32 发帖人:软硬件方案设计 发帖时间:2023-09-12 16:03:00
  • 寻找单片机开发人员软件硬件
  • 项目一直是外包的,目前碰到的问题,现在工程师没有思路,寻找有单片机开发的人员,只负责写软件,硬件有现成的,也可以写硬件,打样贴片都不需要负责,我们自己打样贴片,只负责硬件和软件,主打产品智能家居,仪器仪表,电流电压,有愿意的私聊,开发时间30天内
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 发帖人:太阳一一昂 发帖时间:2023-08-28 17:57:00
  • DP32G030与STM32F030差异对比
  • 1、概述DP32G030是基于ARMM0内核的32Bit微控制器,与STM32F030在管脚功能对标的同时,在外设资源、可靠性、稳定性、功耗等方面有较大提升。2、相同点⚫管脚定义:相同的管脚功能定义⚫编译环境:编译仿真工具采用JLINK&STLINK,使用keil完成编DP32G030与STM32F030差异对比(1).pdf
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: STM32 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-10-19 14:20:00
  • M032位单片机PY32F003030开发板,可替代ST、GD华大
  • 该开发板支持PY32F003和PY32F030两种系列单片机。可以前往芯岭技术淘宝或者1688店铺购买。PY32F003系列微控制器采用高性能的32位ARM®Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的MCU。嵌入高达32Kbytesflash和4KbytesSRAM存储器,最高工作频率32MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路I2C、SPI、USART等通讯外设,1路12bitADC,5个16bit定时器,以及2路比较器。PY32F003系列微控制器的工作温度范围为-40℃~85℃,工作电压范围1.7V~5.5V。芯片提供sleep和stop低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 板,工具, 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2022-07-04 15:42:00
  • STM32单片机精简性能分类,干货快速收藏!
  • 呕心沥血给大家整理了STM32F1系列产品的基本特性,有归类图可供大家快速辨别性能差异,快速选型,更容易上手!STM32F1产品线意法半导体的STM32F1系列主流MCU满足了工业、医疗和消费类市场的各种应用需求。凭借该产品系列,意法半导体在全球ArmCortex-M内核微控制器领域处于领先地位,同时树立了嵌入式应用历史上的里程碑。该系列在集成一流的外设和低功耗、低电压运行等基础上实现了高性能,同时还以可接受的价格实现了高集成度,并具有简单的架构和简便易用的工具。该系列包含五个产品线,它们的引脚、外设和软件均兼容。·超值型STM32F100-24MHzCPU,具有电机控制和CEC功能·STM...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: STM32 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-05-07 17:36:00
  • 面向初学者的STC15单片机多任务单片机课程
  • WQX-15开发板1、作品简介第一款面向初学者的STC15单片机多任务开发板。整个开发板的所有电路可以同时运行起来。芯片运行更高效!采用框架式编程概念,统一规范书写程序,提高程序编写质量和编写速度。做到一次编写永久使用。2、作品亮点(1)采用整体设计方案,整个开发板就是一个庞大的电路群,每个课程学一部分,整个课程学完就是整个板子同时运行一个大程序。(2)外置下载器,自动完成STC单片机所需要的断电下载功能。不需要人工频繁按开关。(3)附属多功能DMX无线板,辅助完成NRF24L01无线通信、DMX512有线通信等协议。(4)附属多功能DMX无线板,使用的是STC8F2K16S2单片机,也就是...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: 板 学习 51 发帖人:祁绪电子 发帖时间:2019-04-28 09:25:00
  • WQX开发板STC15单片机多任务开发板
  • WQX-15开发板1、作品简介第一款面向初学者的STC15单片机多任务开发板。整个开发板的所有电路可以同时运行起来。芯片运行更高效!采用框架式编程概念,统一规范书写程序,提高程序编写质量和编写速度。做到一次编写永久使用。2、作品亮点(1)采用整体设计方案,整个开发板就是一个庞大的电路群,每个课程学一部分,整个课程学完就是整个板子同时运行一个大程序。(2)外置下载器,自动完成STC单片机所需要的断电下载功能。不需要人工频繁按开关。(3)附属多功能DMX无线板,辅助完成NRF24L01无线通信、DMX512有线通信等协议。(4)附属多功能DMX无线板,使用的是STC8F2K16S2单片机,也就是...
  • 所属专栏: 其他新品分享 标签: 发帖人:祁绪电子 发帖时间:2019-04-27 19:41:00
  • 第三方开发案例样本
  • 最近申请加入第三方服务的朋友比较多,总有人问,为什么我案例,不能审核通过。嘉立创第三方服务平台,我们对服务商能力需要评估,是对客户负责,也是对服务商负责,您写的案例只有草草几句,无章节,描述内容或与标题不相关,客户是不会选择你的,客户只会选择案例看起起来还行,客户心中才会为您加分,才会选择您。所以,为了一次性通过审核,请详细描述您开发案例,请勿在案例或图片里写联系方式,案例不符合规范的,审核不会通过的开发案例样本一、【项目名称】第三方开发案例样本二、【开发团队简介】(选填,填写了可以让客户更多了解您,接单机会更多)1、学历或工作背景2、开发经历,做哪些项目3、熟悉平台、善长领域三、【项目亮点...
  • 所属专栏: 单片机开发 标签: 嵌入式 发帖人:第三方服务专员 发帖时间:2018-12-21 14:05:00
  • PCB设计PCBlayout原理图设计抄板程序编写一条龙定制解决方案服务
  • 一、团队简介我们研发团队拥有8年项目承接设计经验,擅长设计单、多层板设计,有丰富PCB设计及实践经验,熟练掌握MEC、EMI、ESD、防雷等防护设计,熟悉电路板生产加工工艺。熟悉C51单片机、STM8、STM32、Atmel、三星、飞思卡单片机、飞思卡283/287、IMX6等开发设计,提供从产品需求到定型生产一条龙解决设计方案服务,大大为企业减少人工成本,缩短产品研发周期。二、成功案例:1、实力不是吹出来的,下面用图片说话,不COPY网络图片以假乱真2、部分程序展示3、部分实物展示三、交易流程1、客户提出设计需求,了解沟通详细设计方案,我们将根据设计难易程度评估研发工作量进行合理的报价。2...
  • 所属专栏: Layout布线 标签: STC51 STM32 STM8 ARM 发帖人:单片机爱好者 发帖时间:2018-10-24 21:12:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: